This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:是否可以在 CLA 中使用 CPU 代码中定义的宏?

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982641/tms320f28069-is-it-possible-to-use-macro-defined-in-cpu-code-in-cla

器件型号:TMS320F28069

您好!

有可能吗?

如果是、我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您能否提供有关在 CLA 代码中使用宏所面临问题的更多详细信息? 头文件可以在 CPU 和 CLA 之间共享、宏也可以在其中定义。

    谢谢、

    Ashwini