This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:eCAN 至 UART

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982651/tms320f2812-ecan-to-uart

器件型号:TMS320F2812

大家好、

 我将 TMS320F2812用于我的应用之一、它需要连接到外部传感器的3个 UART 接口。 该器件已经有2个可转换为 UART 的 SCI。 我怀疑器件中的 eCAN 外设是否可以转换为 UART。 我使用具有奇偶校验的8位字、起始位和停止位进行操作。

 谢谢、此致

   Karthik R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    CAN 帧与 UART 帧非常不同、TMS320F2812没有将 eCAN 数据转换为 UART 格式的资源。  此外、CAN 协议比 UART 复杂得多。  第三方可能提供 CAN 转 UART 转换器来进行此转换。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

     感谢您的快速说明。

       此致

         Karthik R