This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在哪里可以找到适用于 C2000器件的 SYS/BIOS 或 TI-RTOS 示例?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982389/faq-where-do-i-find-sys-bios-or-ti-rtos-examples-for-my-c2000-device

主题中讨论的其他器件:F28M36P63C2

问题:在哪里可以找到适用于 C2000器件的 SYS/BIOS 或 TI-RTOS 示例?

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 中找到受支持器件的 SYS/BIOS 和 TI-RTOS 示例、方法是依次转到"File"->"New"->"CCS Project"、选择您的目标、然后查看"Project templates and examples"框。 如果您正在寻找的不仅仅是一个空/模板示例、请使用"更多示例…" ->"Search using Import Wizard"选项。

    如果您没有看到任何 SYS/BIOS 或 TI-RTOS 示例、您应该检查两个方面:

    您的器件是否受支持? 打开已安装的 SYS/BIOS 版本的发行说明、并查看器件支持部分。 请注意、如果您已经安装了 TI-RTOS 封装、则唯一支持的器件是 F28M35x 和 F28M36x、并且示例专门显示在器件型号 F28M35H52C1和 F28M36P63C2下、仅适用于 Cortex M 内核。

    CCS 是否已发现该产品? 在 CCS 中、转到 Window -> Preferences、然后在"Code Composer Studio"->"Products"下进行查找。 SYS/BIOS 或 TI-RTOS 是否在已安装的发现产品列表中? 如果没有、请单击刷新按钮以打开可供安装的已发现产品列表。 在列表中选择要安装的产品,然后单击“安装”按钮。

    如果您的产品未显示在列表中、请检查"产品发现路径"列表;如果您已将其安装在默认位置之外、则可能需要将实际安装位置添加到路径中、然后再次尝试刷新。

    有关 C2000实时微控制器的更多 SYS/BIOS 提示: