This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于 CLB 的 CPUSEL

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982088/tms320f28379d-cpusel-for-clb

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

在 F2837xD 处理器中、我们如何选择连接 CLB 的 CPU? 我找不到任何 CPUSEL 寄存器来执行同样的操作。 此外、在 CLB 部分中、不清楚 CPU2是否可以访问 CLB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体而言、对于该器件、您希望 CPU2使用 CLB 吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 F2838x 上执行该操作。 但对于 F2837xD、如果您希望 CPU1拥有 EPWM1、这也意味着 HRPWM 功能、则不能。 如果您需要 EPWM1/HRPWM 访问、则只有 CPU1具有访问权限。 如果您不需要、可以使用授予对 EPWM1到 CPU2的访问权限以及由 CPU2上的 CLB 访问的 GPIO。

    您也可以使用 IPC。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nima 对此进行了澄清。 F2837xD TRM 不太清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、很乐意提供帮助!