This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:看门狗计数器值计算

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982151/tms320f28388d-watchdog-counter-value-calculation

器件型号:TMS320F28388D

您好!

在 F28388D 控制器中、如果我要将看门狗计数器值设置为7ms、如何设置它?

如何选择预分频器和预分频器值?

请解释计算部分。

谢谢、

Subha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subha、

    您有两个用于 WD 模块的串联分频器来分频 INTOSC1时钟、您可以通过 WDCR.WDPRECLKDIV 和 WDCR.WDPS 配置分频值。 您可以在 WDPRECLKDIV 字段说明中找到时钟频率公式。

    此致、

    Vivek Singh