This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:由 C28x CPU1管理的 MCAN 外设

Guru**** 2933220 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982246/tms320f28386d-mcan-peripheral-managed-by-c28x-cpu1

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

从数据表的图3-1可以看出、C28x CPU1和 CM 都可以使用 CAN-FD 模块(MCAN)。

但是、从 TRM 的图1-1可以看出、CAN-FD 模块(MCAN)似乎只能由 CM 使用。

那么,存在不一致之处,谁在说真相?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] 但是、从 TRM 的图1-1可以看出 CAN-FD 模块(MCAN)似乎只能由 CM 使用。 [/报价]

    CPU1和 CM 均可访问 MCAN (CAN-FD)、并已在新的 TRM 版本中进行了更新、该版本应在本周末在网络上提供。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关知识。

    是否会发布包含使用 MCAN 的 C28x 的更新驱动程序库/示例的 C2000 Ware 新版本?

    此致、

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最新的 C2000Ware 版本(C2000Ware v3.04)应该已经具有此支持。

    此致、

    Vivek Singh