This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:对工作区保存有疑问

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982099/tms320f28377s-doubt-about-workspace-save

器件型号:TMS320F28377S

您好!

有一个选项"工作间隔保存时间间隔"、它是如何工作的?

我尝试编辑一个*。c、发现它在之后没有被盐渍。

另一个疑问是、CCS 是否会将*。c 保存到另一个备份文件中? 如果*。c 已保存、并且 CCS 已关闭并再次打开、我们是否可以在保存之前访问先前的*。c?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jordan、

    [引用用户="Jordan Zhou "]有一个选项"工作间隔保存时间间隔"、它是如何工作的?

    是以属性中指定的定期间隔保存工作区的状态(默认为每5分钟一次)。 当 CCS 关闭或切换到新工作区时、工作区也会保存。

    [报价用户="Jordan Zhou "]我尝试编辑一个*。c、发现它在以后没有被销售。

    保存工作区不适用于编辑器中修改的文件。 保存工作区适用于工作区设置和属性。

    如果要在编辑器中启用文件自动保存、请使用以下选项:

    请注意属性中有关在任何键盘/鼠标活动时如何重置计时器等的消息。

    [引用 user="Jordan Zhou ]另一个疑问、CCS 是否会将*。c 保存到另一个备份文件中? 如果*。c 已保存、并且 CCS 已关闭并再次打开、我们能否在保存之前访问先前的*。c?

    是的、源文件的每个版本都保存在本地历史记录中。

    请参阅随附演示文稿的幻灯片38和39 (旧版、但仍然相关):

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/CCSv6_2D00_TipsAndTricks.pptx

    谢谢

    Ki