This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:通过 XBAR 的 TMS320F280039C 触发区

Guru**** 2831505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159635/tms320f280039c-tms320f280039c-trip-zone-via-xbar

器件型号:TMS320F280039C

您好!

请告知64引脚器件上的哪些引脚可以映射到 TZ1 TZ2和 TZ2寄存器。  我所阅读的技术信息不清楚。

谢谢、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    请参阅纵横制一章中的下图:

    TZ1-3和 TZ6直接路由到输入 XBAR。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我看到了这一点、但我的困惑在于确定这些输入 XBARS 映射到哪些 GPIO 引脚?  64引脚 TMS320F280039C 器件上的哪些引脚映射到触发区信号? 在哪里可以找到这些信息?  例如、如果我想配置 GPIO 引脚使 ePWM 模块的 TZ1故障跳闸、我会将该故障信号连接到 TMS320F280039C 的64引脚器件上的哪个引脚?

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    每个输入 XBAR 都可以连接到任何 GPIO。 这由横线章节中的 INPUTxSELECT 寄存器确定。 对于 TZ1、您将配置 INPUT1SELECT。

    -Luke