This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:链接器警告

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160099/tms320f28388d-linker-warning

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F28377D

您好!

我有一条链接器警告、我似乎无法跟踪。


此项目包含1个未解析的可构建链接资源。 工程可能无法按预期编译。   

我已经包括了控制台链接器部分、以防出现一些线索。 我是否应该开始寻找一个地方?

          谢谢

           Dave

构建目标:"MCM229B_PCB313A_CESG_Test.out"
调用:C2000链接器
"c:/ti/ccs1100/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_21.6.0.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2838x/headers/cmd /ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2838x/headers/cmd -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -idiv_support=none --isr_save_vcu_regs=on --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --fp_mode=none --advice:performance_vcus_exclus_exclus-inature=-ine-m2xml_exclus-inature_ines=-cn-cn-cn_guid_inese-inese-inese-inese-guid_guide-inese-inese-inese-inese-inese-inese-guid_guide-inese-inese-inese-inese-inese-inese-guide-inese-inese-inese-guide-inese-inese-inese-inese-inese-inese-inese-inese-inese-inese-guide-inese-inese-inese-inese-inese-inese-in /ti/ccs1100/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_21.6.0.LTS/include /ti/ccs1100/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_21.6.0.LTS/lib rom_model -o "MCM229B_PCB313A_CESG_Test.out"./f2838x_adc.obj "./f2838x_defaultisr.obj ""./f2838x_ePWM.obj "./f2838x_ex_expetr.trl.trl.cn"/PCKA/229_313_Def-Var.obj ".cs.cn.cn.cn.cn.cn/f2838x.cn.cn.cn.cn.cn.cn.cn/f2838x.cn.cn.cn.cn.cn.cn.cn/f2838x.cn.cn.cn.cn.cn.cn.cn.cn.cn.cn/f2838x /PCKA/229_313_Anlg.obj /PCKA/229_313_GPRU_DC.obj /PCKA/229_313_Protection.obj /ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2838x/headers/cmd/f2838x_headers_nonBIOS_cpu1.cmd /ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/libraries/calibration/hrpwm/f2838x/lib/SFO_v8_fpu_lib_build_c28.lib /ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2838x/common/cmd/2838x_FLASH_lnk_cpu1.cmd /PCKA/229_313_Init.obj /PCKA/229_313_IO.obj /PCKA/229_313_Control_c.obj

完成的构建目标:"MCM229B_PCB313A_CESG_Test.out"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需更多信息、当我进行调试时、在控制台中收到这些错误

    C28xx_CPU1:GEL 输出:
    内存映射初始化完成
    C28xx_CPU1:闪存编程器:警告:配置的器件(TMS320F28377D)与检测到的器件不匹配()。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
    C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域1)失败。
    C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域2)失败。
    C28xx_CPU1:设置断点时遇到问题、在0xc0eb 处执行"保持暂停"操作:(错误-1066 @ 0xC0EB)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.5.0.00143)
    C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
    C28xx_CPU1:执行 PLL 配置算法时出错。 操作已取消。 (0x0)
    C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
    C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\TI_Workspace_11_B\MCM229B_PCB313A_CESG_Test\CPU1_FLASH\MCM229B_PCB313A_CESG_Test.out:加载失败。
    C28xx_CPU1:设置断点时遇到问题、在0xc056处执行"保持暂停"操作:(错误-1066 @ 0xC056)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.5.0.00143)
    C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
    C28xx_CPU1:设置断点时遇到问题、在0xc056处执行"保持暂停"操作:(错误-1066 @ 0xC056)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.5.0.00143)
    C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在链接部分找到了错误的文件、修复了该文件