This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:64位根函数

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159977/tms320f2812-64-bit-root-function

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的 TI 工程师:

我想在 TMS320F2812中使用64位根计算、但我只能在 IQmath 库中看到32位根函数。  

那么、如果我需要64位根、我是否应该自己编写一个函数? 或者、您是否有更快的方法?

期待您的话语、

焦炭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Coke、

    IQmath 库仅包含32位定点数据类型和函数。 您说的是正确的、如果您想使用不是浮点的64位数字执行任何操作、 然后、您必须自己编写函数、很遗憾、我们不提供任何用于64位定点运算的库、至少不是我在编译器或 C2000Ware 库中可以找到的库。

    此致、

    Omer Amir