This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025-Q1:用于存储 CLB 算法的 ROM 地址

Guru**** 2584565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012496/tms320f280025-q1-rom-address-to-store-the-clb-algorithm

器件型号:TMS320F280025-Q1

你(们)好

请帮助确认存储 CLB 算法的 ROM 地址、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!  

    您能否提供有关查询的更多详细信息? 您是否需要器件的 ROM 地址范围?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我需要知道 CLB 算法存储的地址范围。 我们使用的 PN 不是版本 C (F280025C)、因此我认为 CLB 的 ROM 空间是空的。

    我们可以读取和写入自己的数据、例如标准数量、故障代码。如果我知道 CLB 算法存储的地址范围、我可以读取数据并将其写入该空间

    我们通常在初始化、校准和故障关断后读取和写入数据。 在系统正常运行期间、我们不会读取和写入数据。

    因此、我认为可以使用闪存对这些静态工作条件下的 EEPROM 进行仿真。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我需要知道 CLB 算法存储的地址范围。 我们使用的 PN 不是版本 C (F280025C)、因此我认为 CLB 的 ROM 空间是空的。

    我们可以读取和写入自己的数据、例如标准数量、故障代码。如果我知道 CLB 算法存储的地址范围、我可以读取数据并将其写入该空间

    我们通常在初始化、校准和故障关断后读取和写入数据。 在系统正常运行期间、我们不会读取和写入数据。

    因此、我认为可以使用闪存对这些静态工作条件下的 EEPROM 进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在每次启动时编写 HLC CLB 程序!