This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:ePWM 动作限定符子模块的使用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012634/tms320f28384s-the-usage-of-epwm-action-qualifier-submodule

器件型号:TMS320F28384S

您好、查姆斯、

AQ 子模块可以接收用于 PWM 控制的 T1和 T2事件、当发生 TI 事件时、可以根据 AQCTLA2设置更改 PWMA 输出、稍后会发生 CMPA 事件、然后根据 AQCTLA 寄存器更改 PWMA 输出。

我们可以修改 ISR 中的 CMPA 内容以避免这种情况。 我的问题是、在一个 PWM 周期内接收 T1/T2事件后、是否有更好的方法可以忽略 CMPA 事件。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果你不使用 T1/T2、而是使用 tripzone 或数字比较、它们总是会覆盖使用 CMPA 的 ePWM After action 限定符模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    我知道 TZ 或直流子模块可以做到这一点、但在 AQ 子模块中发生 T1/T2事件时、我们可以控制 PWM 输出、而不需要处理 PWM 死区。

    那么、您是否意味着在 AQ 子模块中、在一个 PWM 周期内接收到 T1/T2事件后没有其他更好的方法可以忽略 CMPA 事件?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些只是事件。 它们没有任何特殊的能力使 ePWM 忽略 CMPA/CMPB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    AQ 子模块的事件是边沿触发器、这是正确的吗?

    如果我们将 SDFM CEVTOUT1连接到 ePWM X-BAR、然后连接到直流子模块、则生成作为 AQ 子模块的 T1事件的 DCAEVT1。  由于 CEVTOUT1、如果来自比较器单元、SDCDATAx 会保持大于比较器阈值、那么 CEVTOUT1将始终保持输出电平、这是否正确?

    当 TBCTR = Zero/PRD 时、是否有任何方法清除 DCAEVT1、以便我们可以在每个 ePWM 周期中有边沿触发 AQ 子模块的 TI 事件、如 ePWM CBC 函数? 我认为在 ISR 中修改 DCTRIPSEL 寄存器应该起作用、请使用任何硬件方法吗?

    此致、

    Luke  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke 我认为我们已经回答了它是在另一个线程中触发边沿触发还是触发电平。 我不记得。 您能快速运行搜索吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke 您检查过此问题吗?