This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:HRCAP 标准偏差特性

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011701/tms320f280025c-hrcap-standard-deviation-characteristics

器件型号:TMS320F280025C

各位专家、您好!

关于 HRCAP 函数, 如果边沿之间的时间变长,那么 stadard 偏差也会变长?

我们的客户希望测量大约10msec、但下图仅显示10usec。

曲线看起来会饱和、但这会在更长的时间内增加还是饱和?

  

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko、

    我确认了这一点、并将在明天再次与您会面。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您对此有什么反馈吗? 我们的客户等待我们的回答。

    此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko、

    很抱歉耽误你的时间。 我仍在等待有关这方面的确认。 我将在本周结束前向您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko、

    我与团队进行了检查、很遗憾、我们没有超过10us 的数据、因此无法确认 SD 是否变平、增加或减少。 我们假设使用 HRCAP 的任何人都不会测量长达10ms 的脉冲。 我们可以考虑在将来对此进行分析。