This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:CNCD28069MISO。 在主 P1上施加高压交流输入后、出现火花和短路。

Guru**** 2930810 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009433/tmdshvmtrinspin-cncd28069miso-spark-and-short-circuit-after-applying-the-high-voltage-ac-input-at-main-p1

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: TMS320F28027F

您好!  

我  正在使用 QSG_Gui_instaspin_FOC 与 CNCD28069MISO 一起使用 TMDSHVMTRINSPIN。

我遵循了 pdf 中提到的硬件设置。

我尚未应用交流电源。  

我将15V 直流电源适配器连接到 JP1和 SW1 ON。

我使用: C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM\InstaSPIN_FOC_F2806xM.exe 运行 GUI

我为 GUI 使用了原始的 appProgram.out、如 qsg_gui_instaspin_foc.pdf 中所述

GUI 识别了 HV 套件 REV1.1。

但是、一旦我将交流电源应用到[Main]-P1、控制卡 CNTC28069MISO 上就会出现火花、PC 现在就会熔断。 烟雾来自 控制卡 CNCD28069MISO。

您能不能帮助我找出产生火花的原因,以及接下来应该采取哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将任何仪器连接到高电压套件、如示波器? 请注意、两个电源域的接地平面是相同的、因此在将任何测试设备与电路板连接之前、必须满足适当的隔离要求。   将接地设备连接到 EVM 时、必须使用隔离变压器或隔离交流电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我没有将示波器或任何其他设备与 HV 套件连接。  采用直流电源的器件(由 TI 提供)和交流电源连接到交流电网(230V、50Hz)。 当我插入交流电源时、会发生短路。

    我也曾搜索过前面的问题、但对于解决方案以及出现此问题的原因没有什么清楚的说明。

    如果我们使用 TMS320F28027F 控制卡和 TMDSHVMTRINSPIN 板载仿真器、是否假定会发生相同的短路?

    您能否提供有关隔离变压器或隔离交流电源的更多详细信息? 我们是否还需要从隔离式电源提供15V 的直流电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 隔离变压器连接仪器设备和 PC/笔记本电脑。 使用隔离交流电源为高压套件提供交流电源、并将电源从零电压增加到高电压。 不建议将套件直接连接到交流电网。

    15V 直流电源是隔离电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从您那里得知已经两周了、 因此我假设您不再需要对您的问题进行澄清、而是将此主题标记为已结束。 如果您对此主题有任何其他疑问、您可以使用帖子进行回复或创建新主题。 谢谢。