This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:设置《DRV830x-HC-C2-KIT 操作指南》的步骤困难

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008158/drv8301-hc-c2-kit-difficulty-in-steps-to-setup-the-drv830x-hc-c2-kit-how-to-run-guide

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

根据指南(“DRV830x-HC-C2-KIT”如何运行指南):

问题1. 第13点。 我不确定 GPIO00至 GPIO05是否配置为 PWM 输出。 (附件)

问题2. 第14点。 数据记录在我的项目中是不同的,如果我使用以下示例(如第14点)进行更改,则显示错误。

问题3. 设置观察窗口和曲线图点。 当我尝试加载 AddWatchWindowVars_F280xx.js 时出现错误消息,请查看附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="489009" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008158/drv8301-hc-c2-kit-difficulty-in-steps-to-setup-the-drv830x-hc-c2-kit-how-to-run-guide ]\n 问题1. 第13点。 我不确定 GPIO00至 GPIO05是否配置为 PWM 输出。 (附件)[/报价]

    您可以参阅器件的技术手册、其中包含寄存器的详细说明。 您提到的配置适用于将 GPIO 设置为 PWM、您可以使用示波器使用1级或2级等相关构建级别来检查 PWM 输出、

    [引用 userid="489009" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008158/drv8301-hc-c2-kit-difficulty-in-steps-to-setup-the-drv830x-hc-c2-kit-how-to-run-guide ]\n 问题2. 第14点。 数据记录在我的项目中是不同的,如果我使用以下示例(如第14点)进行更改,则显示错误。

    它出现了什么错误? 您可能只需参考示例工程即可更改链接变量。

    [引用 userid="489009" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008158/drv8301-hc-c2-kit-difficulty-in-steps-to-setup-the-drv830x-hc-c2-kit-how-to-run-guide ]\n 问题3. 设置观察窗口和曲线图点。 当我尝试加载 AddWatchWindowVars_F280xx.js 时出现错误消息,请查看附件。

    您可以直接手动添加监视器变量。 您使用的 CCS 可能不支持.js、因为.js 是一个非常旧的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想检查一下您是否有任何更新,我已经听不到您两周了,所以我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。