This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:C2000 &放大器;CC3220SF SPI 通信

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014062/launchxl-f28379d-c2000-cc3220sf-spi-communication

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

大家好、

我们的客户将 C2000-F28379D (主器件)连接到 CC3220SF-LaunchPad (从器件)、 他们目前正在遵循此链接的分辨率:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/876375/launchxl-f28379d-spi-transfer-data-between-f28379d-launchxl-and-cc3220sf-launchxl/3243136。回答:Manoj Santha Mohan、2020年1月30日在橙色边界突出显示。

我代表客户发布此帖子。 对于 此特定任务、如果将在 CC3220SF 中使用的 SPI 工程与该链接中所述的 C2000中使用的工程相同、则他们有一些问题。 此外、该答案中还说明了"SPI 协议分析器"、他们无法找到它或确保它是什么。

请告诉我们、我在哪里可以找到它们、以便它们可以监控 SPI 总线上的情况?

他们还希望通过 SPI 将板载温度传感器读数从 C2000发送到 CC3220SF、一旦他们能够相互通信、您还能帮助我们解决这个问题吗? 是否有任何指南/教程或我们可以遵循的内容、以便我们做到这一点?

提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    SPI 域专家现已离开办公室、将在7月4日周末后返回。  请预计回复将延迟、并于7月6日(星期二)之后提供。

    在平均时间内、您可以查看以下分析器以查看它们是否满足客户要求:

    www.bitscope.com/.../

    https://www.saleae.com/

    www.totalphase.com/.../

    感谢您的耐心等待。  

    谢谢!

    Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    遗憾的是、我们没有展示如何通过 SPI 连接 C2000和 CC3220的应用手册/示例代码。 我在帖子中提出的一些建议、您指出了需要做些什么才能使其正常工作。

    此致、

    曼诺伊