This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:运行 SFRA 后的结果是否包括 GH 和 H 的频率响应特性?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012606/tidm-02002-does-the-result-after-running-sfra-include-the-frequency-response-characteristics-of-gh-and-h

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件:SFRA

尊敬的团队:

if(CLLLC_clearTrip == 1)
{
CLLLC_HAL_clearPWMTripFlags(CLLLC_PRIM_LEG1_PWM_BASE);
CLLLC_HAL_clearPWMTripFlags(CLLLC_PRIM_LEG2_PWM_BASE);
CLLLC_HAL_clearPWMTripFlags(CLLLC_SEC_LEG1_PWM_BASE);
CLLLC_HAL_clearPWMTripFlags(CLLLC_SEC_LEG2_PWM_BASE);

#if CLLLC_TEST_SETUP == CLLLC_TEST_SETUP_EMULATED_BATTERY
CLLLC_closeGiLoop = 1;
#endif

CLLLC_clearTrip = 0;
}

if(CLLLC_closeGiLoop == 1)
{
#if CLLLC_SFRA_TYPE == CLLLC_SFRA_CURRENT
CLLLC_giError = (CLLLC_SFRA_INJECT(CLLLC_iSecRefSlewed_pu) -
CLLLC_iSecSensed_pu);
#else
CLLLC_giError = (CLLLC_iSecRefSlewed_pu - CLLLC_iSecSensed_pu);
#endif

在上述条件下、运行 SFRA GUI 以分析频率扫描环路的响应特性、并在运行完成后将数据保存在.CSV 中。

问题:

1、 上述条件下保存的.CSV 数据是否仅包含开环传递函数(GH)的响应特性、或包含开环传递函数(GH)和受控体(H)的响应特性?

2、 如果上述数据仅包含开环传递函数(GH)的响应特性、我想获取受控体(H)的响应特性、是否需要闭合电流环路(使 CLLLC_closeGiLoop = 0)并让程序以固定开关频率运行? 然后使用 SFRA GUI 执行频率扫描测试。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 UG 进行操作、在实验2中、将为 GH 和 H 收集数据、但由于环路不闭合、因此 GH 数据不相关或不正确。 在实验3和 Lab4中、当环路闭合时、它将测量 GH 和 H、并将其存储在 CSV 文件中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manish,

     我有疑问。

    在实验2,中,SFRA 在“CLLLC_pwmPeriodRef_pu”上注入小信号,并收集 isense 或 vsense,以便我们可以获取 H 的数据;

    在 Lab3和 Lab4中、当环路闭合时,SFRA 会在 Vref 或 Iref 上注入小信号并 收集 isense 或 vsense、以便我们可以获取 GH 的数据。但 H 的数据是如何组合在一起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾登  

    即使我们在基准上注入、我们也知道占空比/控制工作量与开环情况类似、也知道反馈、我们可以单独从这两个变量计算受控体响应。 对于 GH、我们需要查看控制器基准和反馈。  

    所有信息也可用于计算闭环中的受控体和 GH。