This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:CCS 链接器选项

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013925/launchxl-f280025c-ccs-linker-option

器件型号:LAUNCHXL-F280025C

您好!  

我尝试使用链接器 ECC 生成并在链接器文件中写入、如下所示:  

FLASH_BANK0_SEC1_ECC :origin=0x1080200,length=0x200,ECC ={
                                                     INPUT_RANGE = FLASH_BANK0_SEC1、
                                                     INPUT_PAGE = 0、
                                                     算法  = C2000_Algo、
                                                     填充       = true
                                                    }
抄送  {

C2000_Algo:address_mask = 0x1FFFFC
奇偶校验掩码= 0xFC
镜像= F021
启用了以下功能
 Flash0EccRegs.ecc_enable.bit.enable = 0xA;
2.链接器输出上的 ECC :--ecc=on
问题是:我在这里只配置了一个扇区,而不是闪存的其他扇区,如 sec0、sec 2 (其中代码是)配置,它应该会产生错误 ?
谢谢  
Ushma  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ushma、

    否、不会发出错误。  用户可以选择需要为其生成 ECC 的地址范围。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ushma、

    我将关闭此帖子、因为您的问题已得到解答。

    谢谢、此致、
    Vamsi