This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:定制板上 nXRS 驱动为低电平导致的 JTAG 问题

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TPS62080, TPS630252
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011507/tms320f28379d-jtag-problems-because-of-nxrs-driven-low-on-a-custom-board

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TPS62080TPS630252

您好!

我最近从 TMS320F28379D 创建了第一个定制板、并且在通过 JTAG 进行调试时遇到了问题。 除 TDO 信号外、所有信号都正常。 TDO 信号卡在1、因此我开始进行故障排除。 到目前为止、我已将引导模式从 Get 模式更改为 Wait 模式、因为我被告知未编程 MCU 上的 Get 模式可导致看门狗复位。

不幸的是,这种做法没有成功。 接下来、我检查了 nXRS 引脚上的电压。 这是0V、因此我假设 MCU 已将 nXRS 驱动为低电平。

检查电源时、我注意到 VDD 电压仅为0.6V、而不是计划的1.2V。 对于 VDD 的生成、我原则上使用与 Launchpad XL F28379D 相同的原理图( SPRUI77C 页面)。 12)。 然后、我直接将 TPS62080 SW 引脚上的输出电压 与 Launchpad XL 的输出电压进行了比较。 自定义电路板上的开关时间不是很容易识别、也不会持续很长时间(结果是电压0.6而不是1.2V)。 VDDIO 和 VDD 等其他电压为3.4V。

现在我要问的是、nXRS 引脚是否由于 VDD 为0.6V 而被驱动为低电平、尽管根据控制器的数据板(SPRS880O 第49页)、这是允许的吗?

此致

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    [引用 userid="451396" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011507/tms320f28379d-jtag-problems-because-of-nxrs-driven-low-on-a-custom-board ]现在我的问题是、nXRS 引脚是否由于 VDD 为0.6V 而驱动为低电平、尽管根据控制器的数据板(SPRS880O 第49页)允许这样做?

    MCU 需要至少1.14V 的 VDD (请参阅器件数据表中的8.4建议运行条件)。

    [引用 userid="451396" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011507/tms320f28379d-jtag-problems-because-of-nxrs-driven-low-on-a-custom-board ]检查电源时、我注意到 VDD 电压仅为0.6V、而不是计划的1.2V。 对于 VDD 的生成、我原则上使用与 Launchpad XL F28379D 相同的原理图( SPRUI77C 页面)。 12)。 然后、我直接将 TPS62080 SW 引脚上的输出电压 与 Launchpad XL 的输出电压进行了比较。 自定义电路板上的开关时间不是很容易识别、也不会持续很长时间(结果是电压0.6而不是1.2V)。 VDDIO 和 VDD 等其他电压为3.4V。[/报价]

    在电路板的电压生成电路中、您可能会遇到一些问题。 如果您希望我们将此主题移至支持 TPS62080器件的人员、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    [引用 userid="13605" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011507/tms320f28379d-jtag-problems-because-of-nxrs-driven-low-on-a-custom-board/3739362 #3739362"] MCU 需要至少1.14V 的 VDD (请参阅器件数据表中的8.4建议运行条件)。[/quot]

    我在阅读数据表后已经想到了这一点。

    [引用 userid="13605" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011507/tms320f28379d-jtag-problems-because-of-nxrs-driven-low-on-a-custom-board/3739362 #3739362]\n 您的电路板中的电压生成电路中可能会出现一些问题。 如果您希望我们将此主题移至支持 TPS62080器件的人员、请告诉我。

    我认为这是一个好主意。

    今天我已经发现 TPS62080处于贪睡模式。 无论如何、使用示波器测量的 SW 引脚上的电压如数据表的图25所示。 但是、如 Launchpad 原理图中所示、MODE 引脚连接到 GND、因此无法在该处测量电压。

    此致

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    请允许我评论 TPS62080的运行。  

    如果 MODE 和 GND 引脚已连接、则"Snooze"功能将被禁用。 因此、如果电路中的一切正常、TPS62080应具有1.2V 输出。 总之、您能否提供以下项目、以便我更好地解决您的问题?

    1、包含元件值和 PCB 布局的原理图(TPS62080的屏幕应已足够)

    2:具有以下信号(VIN、VSW 和 VFB)的波形

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Excel

    在 PDF 文件中、您将找到电路图。 第2页上是 TPS62080的电路、其工作电压为3.3V。 3.3V 由 TPS630252在第6页上通过电池电压生成。

    e2e.ti.com/.../schemetic.pdf

    此致

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您共享该文件。

    TPS62080的原理图看起来不错、因此不清楚输出电压为什么不受稳压。 无论如何、请回复我在下面的问题、以便我能够了解问题的根本原因。

    1.您是否使用 R54和 R55检查了正确的值?

    2.您能否使用以下信号( VIN、VSW 和 VFB)提供 PCB 布局和 TPS62080波形?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、
    1.测得的电阻值为:
    R54:32.5k
    R55:28.8K
    但我认为已测量并联连接电容器 C42等的阻抗。

    2.我在引脚上给您拍了电压的照片。 首先、我要对图片的质量表示歉意、我没有找到能够识别示波器的 USB 记忆棒。
    VIN:平均值:3.39V


    VSW:平均值:583mV



    VFB:



    感谢你的帮助

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您分享波形。

    VFB 波形不正常。 它应具有  ~0.45V 范围内的稳定电压(请参阅下图)。 但是、不清楚是什么导致 VFB 不稳定。

    VFB 和输出电压不稳定的一个可能原因是输出端发生过流事件。
    您能否将+1V2输出断开到电源轨的任何部分(移除 L11?)、然后重新测量 Vout、VFB 和 VSW 电压? 最后、您能否共享 PCB 布局、以便检查是否有?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、

    我移除了线圈 L11、并在引脚 FB VOS 和 SW 处再次测量:

    VFB:

    Vos:

    VSW:

    FB 引脚上的电压仍然不稳定。 但是、输出电压具有所需的1.2V。 什么可能导致过流事件? 原理图与 Launchpad XL-F28379D 的原理图类似、不会发生此事件。

    此致

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢  快速响应。

    移除 L11后、Vout 现在保持稳定、这意味着 VDD 轨吸收的电流更高(>1.2A)、从而强制 TPS62080进入电流限制保护。

    为了确定输出侧是否存在过流、您 在 VDD 电源轨上连接了设置为1.2V 的电源、然后检查输入电流。 如果大于1.2A,则负载侧可能存在短路或过载。 您可能需要重新检查您的电路或部件组件是否存在短路。

    此致、

    Excel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、

    我实施了您的建议并为电路板提供3.3V 电压、并将另一个1.2V 电压源连接到 L11的 VDD 连接器(仍被移除)。 在显示电压源后、没有电流流动。 我还将电流限制设置为1.2A、但没有进行过流保护。

    此致、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    负载侧似乎没有问题。 我同意 VFB 存在问题。

    您能否共享 PCB 布局以便我也可以检查它?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、

    我为您提供了 TPS62080所在 PCB 部分的屏幕截图。



    如果需要、我还可以将整个 PCB 作为 Eagle 文件作为私人消息发送。

    此致、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我将向您发送一个私有文件、以便您可以发送完整的 PCB 文件。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    您是否强化了电源布线以避免负载电流增大时输出电压下降? 有什么用吗?


    期待您的反馈。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    只是一个软提醒。 是否有任何有关强化电源布线以消除输出端显著压降的更新?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、

    遗憾的是、我们没有机会通过电缆增加连接。 我们目前通过焊接电缆为 MCU 提供外部电压源、因此一切都正常。

    对于下一个电路板、我们将根据您发送的数据表中的示例调整 TPS 的 PCB。

    感谢你的帮助

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您的快速更新。

    如果您没有其他问题、我将关闭此主题。

    此致、

    Excel