主题中讨论的其他器件: TPS62080、 TPS630252
您好!
我最近从 TMS320F28379D 创建了第一个定制板、并且在通过 JTAG 进行调试时遇到了问题。 除 TDO 信号外、所有信号都正常。 TDO 信号卡在1、因此我开始进行故障排除。 到目前为止、我已将引导模式从 Get 模式更改为 Wait 模式、因为我被告知未编程 MCU 上的 Get 模式可导致看门狗复位。
不幸的是,这种做法没有成功。 接下来、我检查了 nXRS 引脚上的电压。 这是0V、因此我假设 MCU 已将 nXRS 驱动为低电平。
检查电源时、我注意到 VDD 电压仅为0.6V、而不是计划的1.2V。 对于 VDD 的生成、我原则上使用与 Launchpad XL F28379D 相同的原理图( SPRUI77C 页面)。 12)。 然后、我直接将 TPS62080 SW 引脚上的输出电压 与 Launchpad XL 的输出电压进行了比较。 自定义电路板上的开关时间不是很容易识别、也不会持续很长时间(结果是电压0.6而不是1.2V)。 VDDIO 和 VDD 等其他电压为3.4V。
现在我要问的是、nXRS 引脚是否由于 VDD 为0.6V 而被驱动为低电平、尽管根据控制器的数据板(SPRS880O 第49页)、这是允许的吗?
此致
Leon