This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:2808和2809间的详细差异

Guru**** 2960460 points

Other Parts Discussed in Thread: SM320F2808-EP, TMS320F2809, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012461/tms320f2808-detailed-differences-between-2808-and-2809

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:SM320F2808-EP、 TMS320F2809、

大家好、

我不确定如何找到2808和2809 DSP 之间的详细差异。 大多数情况下、我需要证明使用2809中的2808不会给设计带来风险。 我们目前使用2809、但现在我们对2808可以达到的温度要求更高。 我已经查看了规格表、并根据以下线程了解了闪存/PWM/DAC 的差异、但如果可能、我需要更多信息。

下面是我找到的两个线程:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/48268/difference-between-f2808-and-f2809

e2e.ti.com/.../question-about-f2808-to-f2809-migration

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F2808和 TMS320F2809的额定工作温度范围为-40°C 至125°C。 假设您计划切换到额定温度为-55°C 至125°C 的 SM320F2808-EP 器件 如果您考虑到闪存大小、ADC 速度和 HRPWM 通道数量的差异、如表6-1所示。 器件比较(100MHz 器件)[ SPRS230P 的第5页]从固件的角度来看、您应该会觉得不错。 这两种器件采用相同的工艺技术制造、因此具有相似的电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    我认为关于制造工艺的最后一部分是我的关键点! 您是否知道在公共领域中是否有任何有关此内容的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否签署 了材料声明 NDA? 请回复我的私人邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过邮件回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经回答了。 让我们继续在那里进行对话并关闭此帖子。