This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:ZWTS

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011837/tmdscncd28388d-zwts

器件型号:TMDSCNCD28388D

您好!

我的驱动程序有问题,一开始它给了我这个错误:

但在咨询论坛之后、我将 XDS100v2更改为 XDS110。 它还给了我另一个错误:

可以帮我解决这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

    请确认您正在使用的调试探针是 XDS110吗? 从错误消息中可以看到 XDS110未连接到计算机。 您使用的是 LaunchPad 还是控制卡?

    谢谢、

    Ashwini  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

    我希望这一问题能得到解决。 我正在关闭此主题、因为我没有听到、如果不是这样、请重新打开。

    谢谢、
    Ashwini