This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:双工通信

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, CC2652R, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013640/tmdscncd28388d-duplex-communication

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: CC2652R、 CC3120

您好、E2E、

我们的客户正在使用 TMDSCNCD28388D 控制卡、想知道是否可以在两个 C2000微控制器之间建立双工通信? 如果是、如何准确地验证是否已建立通信?

提前感谢您的参与。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于 SCI、SPI、FSI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    我们的客户希望使用任何协议在微控制器之间建立无线通信、无线传输范围在100-150米之间

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无线通信? 在这种情况下、您需要有一个无线外设器件与 C2000器件一起使用。 我想您想了解一下与 CC3120或 CC2652R 基于 UART 的通信。 这些设备可以执行 WiFi/蓝牙等操作

    NIMA