This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054F:UNIFLASH 上的存储器导出(.out)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013401/tms320f28054f-memory-export-out-on-uniflash

器件型号:TMS320F28054F
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

是否有人可以告诉我为什么内存导出(.out 文件)在以下两种情况下不同?

所有条件都是一样的、我又试了一次。

输出文件是否包含时间信息?

闪存校验和相同。

已用工具:UNIFLASH (内存导出)版本:5.3.1.2665

内存导出选项:

格式:COFF、Page:Data

地址:0x3E8000 ~ 0x3F8000 (全部闪存)

长度(以字节为单位):0x10000

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴镇

    基于 https://www.ti.com/lit/pdf/spraao8、看起来会有时间戳。  请参见下面的。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢您的快速回复。

    在充分尊重的情况下、是否可以使用4-7字节获取创建时间信息?

    规则是什么?

    谢谢、

    吴进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴镇

    我要求我们的 CCS 团队在这方面为您提供帮助。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴进

    [引用 userid="490860" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013401/tms320f28054f-memory-export-out-on-uniflash/3745988 #3745988"]出于充分尊重,是否可以使用4-7个字节获取创建时间信息?

    COFF 文件头存储目标文件创建为32位二进制整数的日期和时间、表示自 Unix epoch (1970年1月1日00:00:00 UTC)以来的秒数:

    例如、对于此 COFF 文件:

    时间戳在上面突出显示。

    作为一个32位整数、它转换为:1624988226。

    因此、创建日期为 1970年1月1日00:00:00 UTC 之后的1624988226秒。

    有一个方便的页面可将其转换为可读的日期和时间:

    https://www.epochconverter.com/

    在我的案例中:

    因此、COFF 头文件中的创建日期为美国东部时间2021年6月29日下午1:37:06。

    这看起来是正确的:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、我

    感谢您的快速回复。

    我完全理解。

    谢谢、

    林金