This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:实时固件上传

Guru**** 2533170 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013796/tms320f280023-live-firmware-upload

器件型号:TMS320F280023
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的专家

您能否提供一些有关 F280023实时固件上传的指导文件。

目前,我们有两个主要问题:

1) 1)如何将固定信息写入闪存的特定地址、例如0x00800000、接下来的32个字节写入0x55。

2) 2)如何设置引导项、例如从引导段到应用段? 目前、0023没有固定的引导地址、对吧?034有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否正确理解您的问题、因此请您澄清。

    0x55是什么意思?

    2. 0023是什么意思? 和034? 您是指器件吗? F280023? F28034?

    我们在 F28002x 上有一个示例实时固件更新示例。 它尚未在 C2000Ware 中发布、但可作为 MySecureSoftware 使用。 您是否有兴趣访问此 MSS?

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira

    是的,如果 您可以提供这些  “F28002x 上的实时固件更新示例”。 这真的能帮助我! 请提供这些,非常感谢!

    0x55是什么意思?

    它是一个固定的数字。 我只是为您提供一个示例。

    2. 0023是什么意思? 和034? 您是指器件吗? F280023? F28034?

    是的、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您可以通过 e2e 向我发送友谊请求并向我发送您的电子邮件地址吗? 我可以向您发送请求 LFU MSS 的链接。

    谢谢、

    Sira