This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:具有 SCI 的半双工 RS485收发器

Guru**** 2582855 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013273/tms320f280025-half-duplex-rs485-transceiver-with-sci

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

如果他们需要确认 TX 缓冲区已空、然后在半双工 RS485收发器上启用 RX。

如果用户使用 SCI 模块、该怎么办?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您的提问! 在 C2000Ware driverlib 中检查 TX 缓冲区状态的直接方法是使用"SCI_getTxFIFOStatus()"。 请参阅以下代码片段、它们的作用与之相反(等待至少一个字节可用、这意味着几乎已满):

    //
    // Wait until space is available in the transmit FIFO.
    //
    while(SCI_getTxFIFOStatus(base) == SCI_FIFO_TX15)
    {
    }

    您可以改为使用>= SCI_FIFO_TX0来有效地等待"而 FIFO 不为空"。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    如果 FIFO 未被使用、那么是否有任何寄存器/位/中断可用于检查 SCI 模块上的空位?

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请参阅以下函数、该函数检查发送缓冲区是否有来自 C2000Ware 的非 FIFO 空间。 您还可以在 C2000Ware 中的"sci.h"和"sci.c"文件中找到这些函数等、这些文件提供了 SCI 软件上的其他可用函数/功能!

    //*****************************************************************************
    //
    //! Determines if there is any space in the transmit buffer when the FIFO
    //! enhancement is not enabled.
    //!
    //! \param base is the base address of the SCI port.
    //!
    //! This function returns a flag indicating whether or not there is space
    //! available in the transmit buffer when not using the FIFO enhancement.
    //!
    //! \return Returns \b true if there is space available in the transmit buffer
    //! or \b false if there is no space available in the transmit buffer.
    //
    //*****************************************************************************
    static inline bool
    SCI_isSpaceAvailableNonFIFO(uint32_t base)
    {
        //
        // Check the arguments.
        //
        ASSERT(SCI_isBaseValid(base));
    
        //
        // Return the availability of space.
        //
        return(((HWREGH(base + SCI_O_CTL2) & SCI_CTL2_TXRDY) ==
                SCI_CTL2_TXRDY) ? true : false);
    }

    此致、

    Vince