This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:"Mcan0Regs"未在 TRM (spruii0c.pdf)上描述

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013760/tms320f28388d-mcan0regs-is-not-described-on-trm-spruii0c-pdf

器件型号:TMS320F28388D

各位专家、您好!

上表列出了 MCA0Regs。

但是、TRM 上没有关于 Mcan0Regs 的说明。

用户可以在 C28x 上实施软件、不使用以下寄存器信息?

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、

    基地址0x0005_8000指向消息 RAM、如"45.5.16消息 RAM"一章所述。 TRM 中的这些信息并不十分清楚、我将跟进技术文档团队以清理这些信息。

    此致、
    Praveen