This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:什么是 F28388D 的 sBoardName 和 sCPUName

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013604/tms320f28388d-what-is-sboardname-and-scpuname-for-f28388d

器件型号:TMS320F28388D

你(们)好

TI、

什么是  F28388d 的 sBoardName 和 sCPUName。

下面两个对我来说是错误的。

我需要在下面更改什么?

var debugSessionCPU1 = debugServer.openSession ("TMS320F28388D_0"、"C28xx_CPU1");


var debugSessionCPU2 = debugServer.openSession ("TMS320F28388D_0"、"C28xx_CPU2");

这是 CCXML 文件屏幕截图

谢谢  

Harshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、您好!  

    您观察到的误差是多少?  您能否共享 DSS 脚本、以便我能够确定是否遗漏了某个内容。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    var debugSessionCPU1 = debugServer.openSession ("*"、"C28xx_CPU1");
    var debugSessionCPU2 = debugServer.openSession ("*"、"C28xx_CPU2");

    以上两行解决了我的问题、我可以打开 F28388d 中的两个内核进行调试。

    谢谢

    Hatrshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将继续并关闭这个线程。  

    此致

    Siddharth