This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:相移全桥的 HRPWM 实现

Guru**** 2612525 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011765/tms320f28377s-hrpwm-implementation-of-phase-shifted-full-bridge

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我开始使用 HRPWM 来实现 相移全桥。

PWM 会像这样

其中:

  • 导通时间、ton = 750ns (+/- 10ns)  
  • 死区时间、DT = 500ns (+/- 10ns)
  • 移位时间、Tshift = 300ns (+/- 10ns

我假设使用4HRPWM 很容易实现它吗?

我想知道我应该遵循 HRPWM 的3个示例中的哪一个来启动良好的实施:

HRPWM_Deadband _SFO_cpu01
HRPWM_Duty_SFO_cpu01
HRPWM_prdupdown_SFO_cpu01
HRPWM_SLIDER_cpu01

是否有良好开端的迹象?

谢谢!

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PA、

    您的主要需求是您可以使用 HRPWM 模块实现的目标。

    由于您开始了解代码、我建议您查看 driverlib 示例、而不是位字段示例。 您突出显示的是使用寄存器寻址格式的示例、而使用最新 C2000Ware 版本中提供的 driverlib 示例可能会稍微简单一些

    我建议您首先:

    HRPWM_prdupdown_SFO_cpu01

    HRPWM_Deadband _SFO_cpu01

    希望这对您有所帮助。

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PA、

    由于我们尚未收到您对此问题的反馈、我相信您已找到适合您需求的示例。 我现在将此主题标记为已解决。 如果您有任何其他疑问、请随时继续此处的讨论。 如果此主题锁定、您可以提出新问题。

    此致、

    Aditya