主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 LAUNCHXL-F28379D、 C2000WARE
我有几个关于 SCI 闪存内核的问题:
1.将"F2837xS_sci_flash_kernel"项目设置设置设置为从 RAM 运行。 是否可以将"F2837xS_sci_flash_kernel"编程到闪存?
2.如果可以将"F2837xS_sci_flash_kernel"编程到闪存中、 我们如何将 项目配置从 RAM 更改为闪存? 请提供详细说明吗? 我们看不到可供选择的闪存配置。
3. 是否可以将应用程序固件集成到与"F2837xS_sci_flash_kernel"相同的项目中? 我们有一个示例项目、它基本上执行"F2837xS_sci_flash_kernel"所做的操作、并增加了超时。 如果超时、我们继续执行我们的应用程序代码。 因此、基本而言、每当我们引导加载时、我们都将覆盖先前存储在闪存中的内容。 这是可行的吗?
总结:
int main()
{
SCIA_AutoaudLock()//如果未收到任何内容或自动波特率锁定失败,则在5秒后超时
SCI_GetPacket()
DFU_CPU1
(笑声)
如果超时、在此处执行应用程序代码
}