This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:是否支持 UL1998/IEC60730 B 类或更高版本?

Guru**** 2767785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013486/tms320f28388s-ul1998-iec60730-class-b-or-above-supported

器件型号:TMS320F28388S

尊敬的香槟:

我向我们的客户提出这一问题。

用户正在寻找一款低成本 MCU、此 MCU 能够支持 UL1998/IEC60730 B 类或更高版本的实时控制和以太网。

TMS320F2838x 是否支持 IEC60730/UL1998 B 类或更高?

F2837x 似乎可以支持 C 类

F2838x 可以支持这一点吗?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、我们使用 F2838x 实现与 F2837x 相同的安全级别。 我们的 F2838x 安全配套资料仍在进行中-我们预计将于3季度末/ 4季度初发布文档和软件。

    惠特尼