This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:为 TMS320F28388D 创建项目

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013238/tms320f28388d-creating-a-project-for-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

在创建项目时、它显示了一个单独的 CPU 和 CM 窗口、 但是 、为 CPU 创建工程后、它仅显示 CPU1闪存 cmd 文件、并且仅显示创建与 CPU1相关的单个主函数、但对于一个工程、我可以闪存 CPU1和 CPU2的相同代码、但如何在同一工程中以及在何处将 CPU1与 CPU2链接 我需要为 CPU2编写代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议导入 C2000Ware 中提供的基于双核的示例、并将其用作启动模板。  

    此致、

    Ozino