This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:具有20*4 LCD 的 TIC 2000

Guru**** 2610425 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013176/tms320f28379d-tic-2000-with-20-4-lcd

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好  

我一直在使用 TI F28379D LaunchPad 来搭配20*4 LCD。 ? 请告诉我如何查找库。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们在 C2000Ware 中不提供任何库来连接 LCD。 将与系统团队核实他们是否提供任何服务。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    得到系统解决方案团队的响应。  很抱歉让您失望、但我们不为 LCD 接口提供任何解决方案或库。

    此致

    Siddharth