This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F240PQA 开发板

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013242/tms320f240pqa-development-board

您好!

我们正在寻找您的支持、以获取有关器件型号 TMS320F240PQ 的更多信息。  

我们需要一个用于 TMS320F240PQA 的开发板 来测试我们的软件。

如果我们可以获得开发板、请告知我们。

此致、

普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有开发板。 该器件已使用约25年、现已停产。 我们不再制造。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以获得有关构建开发板的应用手册。 该芯片用于少数项目、并且正在生产中。 我们希望使用此开发板进行软件验证。请提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何东西。  

    为该器件制作原始 EVM 的第三方公司随后关闭了运营。  

    您可能会发现有人在 eBay 或类似产品上销售他们的旧套件

    尝试搜索

    TMS320F240 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F240 和 TMS320F243之间的区别是什么? 我是否可以使用 TMS320F243 作为 TMS320F240的替代器件。 请告诉我们这些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是不同的器件。 不同的封装。 不同的存储器大小。  

    TI 已淘汰所有这些 F24x 器件。 我们甚至不会将数据表保存在 TI.com 上

    您可以搜索 Web 并找到它们以比较这两个器件