This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 旋转变压器数字转换器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013188/resolver-to-digital-converter

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITETMDSRSLVR

大家好、

你好。

我发现 C2000 MCU 系列可用于旋转变压器数字转换器应用。 是否有特定器件可满足客户的以下需求?

他们正在寻找一个类似于或接近模拟器件 P/N AD2S1210但精度更高、 精度最好为0.005% 1弧分的旋转变压器数字转换器 RDC

其应用是以5-7Vac 和2kHz 至3kHz 正弦波为基准、还必须具有16位分辨率和工作温度。 40C 至+125C 的温度范围。
应用是航空电子设备、飞行控制系统。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、我们的器件能够。 如果仅用于 RDC、我建议使用 F28002x 系列的微型封装。 controlSUITE 中提供了一个示例项目、位于  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSRSLVR_v1.0

    在~Docs 文件夹下、他们可以看到技术信息。