This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:需要 LAUNCHXL-F28379D C 编码帮助。

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013264/tms320f28379d-launchxl-f28379d-c-coding-help-needed

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DC2000WARE

您好!  

我使用的 LaunchXL-F28379D 使用的是 Simulink 支持包已有相当长一段时间、但我遇到了一些限制、想要切换到 Code Composer Studio、即我想使用 C 编码对电路板进行编程。  

现在、我以前使用 过 C 语言处理过8051和 AVR 微控制器、但这似乎不足以处理 F28379D、因为我甚至在处理 LED 闪烁程序时也遇到了问题。 我想知道是否有任何资源可以在这方面帮助我、例如对 GPIO、SCI 端口或其他外设进行编程的个人指南或手册。 具体而言、我希望在 F28379D Delfino 电路板中写入一个优化问题、该问题将从 GPIO/串行端口/ADC 读取输入、执行受限的优化问题、然后从一些其他 GPIO/串行端口/DAC 引脚输出一些控制操作。

由于我是此 MCU 的新手、因此我们非常感谢您的帮助。

谢谢。