This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:具有 EEPROM 的 CM I2C 示例代码

Guru**** 2757555 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012913/tms320f28388s-example-codes-for-cm-i2c-with-eeprom

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、香榭丽舍

您是否会建议具有 EEPROM 的 F28388S CM I2C 示例代码是否可用? 我们无法在最新的 C2000ware 中找到它。

谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、  

    我们没有关于具有 EEPROM 的 I2C 的 CM 示例、但我们有关于具有 EEPROM 的 I2C 的 C28x 示例、您可以将其用作参考。

    此致

    Siddharth。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    C28 I2C 与 CM I2C 存在差异、因此 C28 I2C 代码不能直接用于 CM I2C。

    是否可以参考 Tivaware I2C 示例? 谢谢!

    此致、
    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、  

    C28x 和 CM 端的底层 driverlib I2C API 相同、因此您已请求参考 C28x I2C 示例。  

    您将必须执行 CM 侧初始化、而不是 C28x。  

    此致

    Siddharth