我们使用的协议是 UDP。 我们应该在 enet_lwip 例程中执行什么操作?
谢谢
Vince
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用的协议是 UDP。 我们应该在 enet_lwip 例程中执行什么操作?
谢谢
Vince
您好!
此致、
Yashwant
大家好、Yashwant Temburu1
首先、UDP 协议已经可以向外发送数据。
如果没有您的帮助、预计很难完成。
非常感谢!
在调试过程中、我遇到了一个问题、如下所示:
将 CPU1程序刻录到 CPU1内核中时。
之后、我们单击以连接到 CM4内核、窗口将弹出、如下所示:
目前、没有到 CM4内核的编程例程。


稍后、在我将程序刻录到 CM4内核并运行它之后、可以通过 UDP 协议发送数据并在主机上接收数据。
从上述情况来看,这对整个方案没有影响。 但它是不能忽略的错误吗?
谢谢
Vince