This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:VDD 高于 VDDIO

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013030/tms320f28386d-vdd-above-vddio

器件型号:TMS320F28386D

您好!

数据表指示以下内容:

在电源斜坡期间、VDD 应保持在比 VDDIO 不超过0.3V 的水平上。

如果情况并非如此,会发生什么情况?

我提出这一问题是因为我们正在进行船上的 FMEA、我们需要知道电源定序失败的后果。

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    通过为高于 VDDIO 的 VDD 供电、可能会导致从 VDD 到 VDDIO 的电流路径、从而导致导通栅极上产生更大的应力。 这是一个与可靠性有关的问题、可能会导致器件故障。

    此致、

    Nirav