This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:时钟门控外设的寄存器状态

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011627/tms320f28386d-register-state-of-clock-gated-peripherals

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我在 TRM 中没有看到它的说明、我想知道外设寄存器的状态、是否通过 PCLKCRx 寄存器进行时钟门控?

是否所有寄存器读为0?

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我需要就此与我们的设计专家进行确认。 大多数情况下、您的理解是正确的、因为这些外设的时钟是选通的、因此读数为"0"。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    老实说、这是值得在 TRM 中说明的内容。

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    是的、如果 PCLKCRx 位未被配置、时钟被选通、并且读/写访问将被阻止、所以它将读取全部0。 我们将在 TRM 中添加注释。

    此致、

    Nirav