This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:两个主从配置、分别为 EPWM1&2和 EPWM3&4

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012894/tms320f28379d-two-master-slave-configuration-with-epwm1-2-and-epwm3-4

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我将单个控制器板用于两个 LLC 转换器(变频应用)。

为此、我希望将 EPWM1用作主器件、将 EPWM2用作从器件、将 EPWM3用作主器件、将 EPWM4用作从器件  2.

有人能帮我配置上述 PWM 模块的两个主从配置吗?

我无法设置转换器2的配置。

根据 TRM 的了解、 我们无法将 EPWM4与 EPWM3同步。 有人对此发表评论吗?

提前感谢!!!

此致

丹麦语