This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CBC 保护异常

Guru**** 2534040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010707/tms320f280049-cbc-protection-abnormal

器件型号:TMS320F280049

各位专家、您好!

我的客户在测试期间发现了2个问题、因为他们使用 CMPSS 和 ePWM 实现了逐周期功能:

使用输出 X-BAR 输出 CMPSS 的状态、并发现保护延迟了一些时间、请参阅下图。

CH1:输出 X-BAR、CH3:PWM、CH4:电感器电流

2.在逐周期保护发生后、PWM 的下一个脉冲很可能会丢失。 开关频率为40KHz。

请在这两个问题上提供帮助吗? 如果您需要配置、我可以将您脱机。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    几个问题。 客户期望在圈出的点发生什么情况? 还请提供 CMPSS 和 ePWM 的配置代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我怀疑第一个问题是由于输出 X-BAR 的延迟。  您知道输出 X-BAR 的延迟时间是多少吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    X-BAR 路径是异步的、即通过 X-BAR 运行信号所产生的延迟不是时钟选通的。 但是、该延迟处于 ns 范围内。 具体而言、CMPSS 输出通过 ePWM x 条和输出 x 条之间的延迟小于10ns。 输出 x-bar 上的信号将位于 ePWM x-bar 前面。

    我需要正确理解您首先看到的问题、以便确定原因。 查看您提供的示波器截图、下面是我从中看到的内容:

    在周期开始时、PWM 为高电平、CMPSS 为低电平、电感器电流开始上升。

    2.当电感器电流达到高电平时、CMPSS 跳闸为高电平、PWM 输出变为低电平。 电感器电流开始下降。

    上述理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angela、

    请提供 ePWM 和 CMPSS 配置代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我将以离线方式向您发送代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    我将查看配置代码并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMPSS6P 到 EPWM1模块的跳闸

    CMPSS7P 到 EPWM2模块的跳闸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    明白了。 将检查代码并在明天返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    我查看了配置代码、没有注意到任何错误配置。 我找不到 EPWM x 条配置以及 GPIO 配置代码。 你可以提供这个吗?