This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:使用 CCS 3.1的项目需要旧的库和驱动程序

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012837/tms320f2812-project-using-ccs-3-1-requires-old-libraries-and-drivers

器件型号:TMS320F2812
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、

我的客户有关于 CCS 3.1的问题-

"

我尝试安装 Code Composer 3.1、但它已安装、但我们的项目需要这些库和驱动程序。  您知道我们可以从哪里获得这些旧的库吗?

 

 

;******** C28x DMC 系统支持库(版本3.0A)***

 

感谢您试用 C28x 软件配套资料。

 

C28x DMC 系统支持库安装在 C:\TIDCS 目录中。

 

C28x DMC 系统支持库由以下 viz 组成。

 

  1. C28x DMC 库(目录:C:\TIDCS\DMC\C28\LIB)  -版本3.0A
  2. IQMath 库(目录:C:\TIDCS\C28\DSP28)-版本1.4d
  3. DSP28外设驱动程序(目录:C:\TIDCS\C28\IQmath)

 

 

重要提示:必须安装此库才能执行 DMC 控制系统解决方案。

 

 

C2000应用。

德州仪器公司

"

谢谢、
劳伦