This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:VREG 被禁用

Guru**** 2470840 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F28075, LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012275/tms320f28377s-vreg-disabled

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: TMS320F28075LAUNCHXL-F28379DTMDSCNCD28379D

大家好、

我计划在 我们的设计中使用 TMS320F28377S (176引脚)器件。  

内核电压不支持内部 VREG? 它是否应由外部电源供电?  

具有1MB 内部闪存的大多数 C2000器件(合格版本)禁用了内部 vreg。 请澄清。  

如果是、请建议使用具有1MB 内部闪存和>/=144引脚</=200引脚、QFP 封装的 C2000替代器件、是否启用了内部 VREG 的最少20个 ADC 通道?

该器件支持与 ADC 引脚复用的3个 DAC 引脚。 分配 DAC 时、通道 A 和 B 同一通道的其他 ADC 引脚是否可以使用?

请尽早回复。

谢谢、此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、

    正确、由于总体功耗、VREG 在 F2837x 或 F2838x 器件上不可用。  它在 TMS320F28075 176 QFP 上提供、但这是512kB 和120MHz。  请查看这是否适合您。 我们目前没有任何其他引脚要求选项。

    2.是的、您 当然可以同时使用3x DAC 和 ADC A 和 B。 具有 DAC 输出的引脚将专用于 DAC 使用、但它们可以使用任何其他 ADC A 和 B 引脚/通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。  

    F28075评估板被显示为停产。  

    您能否分享有源评估板原理图?

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。  

    F28075评估板被显示为停产。  

    您能否分享有源评估板原理图?

    对于 F28377S 、禁用内部 vreg 时、是否观察到外部内核电压电源存在任何问题? (F28377S 评估板也已停产)。

    请回复。

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内核电压没有问题。

    F2807x / 37xS / 37xD 都有一个与共享的平台

    LAUNCHXL-F28379D

    TMDSCNCD28379D

    您可以将其用于任何开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。