主题中讨论的其他器件: TMS320F28075、 LAUNCHXL-F28379D、 TMDSCNCD28379D
大家好、
我计划在 我们的设计中使用 TMS320F28377S (176引脚)器件。
内核电压不支持内部 VREG? 它是否应由外部电源供电?
具有1MB 内部闪存的大多数 C2000器件(合格版本)禁用了内部 vreg。 请澄清。
如果是、请建议使用具有1MB 内部闪存和>/=144引脚</=200引脚、QFP 封装的 C2000替代器件、是否启用了内部 VREG 的最少20个 ADC 通道?
该器件支持与 ADC 引脚复用的3个 DAC 引脚。 分配 DAC 时、通道 A 和 B 同一通道的其他 ADC 引脚是否可以使用?
请尽早回复。
谢谢、此致、
Vidhya