This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:关于 XBAR 延迟

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012245/tms320f280049-about-xbar-delay

器件型号:TMS320F280049

您好 Champ、

如果 ePWM1配置为使用 EXTSYNCIN1作为 SYNC 输入、并通过输入 XBAR 将 GPIO10配置为 EXTSYNCIN1。

  从 GPIO10 上升沿到 TBPHS 被加载到 TBCTR 的 SYSCLK 延迟有多少?

如果使用 XBR 将 CMPSS CTRIPOUT 输出到 GPIO,从 CMPSS 输出高电平到 GPIO 输出高电平有多少 SYSCLK 延迟?  我们可以考虑 CMPSS  CTRIPOUT 使用 ASHCH 模式, 该延迟时钟是固定的还是不固定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、一般而言、来自 XBAR 的延迟未知。 EPWM 模块一旦接收到同步脉冲、可能需要1或2个周期来加载 TBPHS、这取决于 EPWM 时钟与 SYSCLK 的关系。

    、您能评论第二个问题吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    在您的第二个问题中、该延迟是异步的、而不是基于周期的。 不同器件之间会有一些差异、但数据表中指定的最大值为 cmpss 响应时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我知道 CMPSS  响应时间、但我想知道 CMPSS 输出高电平到 GPIO 输出高电平的 XBAR 延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

     我们不能说来自 XBAR 的延迟是未知的。

    客户希望了解系统设计的 XBAR 延迟。

    如果延迟不是固定的、请告知最小到最大延迟 SYSCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我能找到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMPSS 响应时间已经包含输出 x 条和 ePWM x 条延迟。 它测量从输入引脚到输出引脚的电压。 您无法直接访问 CMPSS 输出、因此这是唯一有意义的测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些延迟都是异步延迟、因此我们不会对 nxSYSCLK 进行测量。

    我可以找到的数字是延迟大约为5-15ns。

    我们将使用设计来获取一些最小值和最大值、但我们目前没有这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    请告知时间线!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定时间表、因为设计没有响应。 我将使您保持在环路中。 我认为、在大多数情况下、它们应该在5-15ns 范围内。 但我们正在将这些数字添加到即将发布的产品说明书中。

    NIMA