This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:16位模式下有关 SDFM 结果的错误信息

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011193/tms320f28379d-wrong-information-about-sdfm-result-in-16-bit-mode

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

379D (spruhm8i)的 TRM 中存在错误、 SDFM_getFilterData 的注释(sdfm.h)和 C2000ware 3.04中相同函 数的 driverlib 文档中存在相应错误:配置为16位模式时、滤波结果位于 SDDATA1的较高部分、而不是较低部分。

 请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/906250/tms320f28379d-position-of-the-result-of-the-sdfm-filter-in-16-bit-mode

 C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2837xs\examples\cPU1\sdfm 中的样本工作正常-它会将结果右移16位  

此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    似乎您对此正确无误。 让我与其他一些内部人员进行确认。 我将在几天内回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个已确认的文献错误。 您的发现和您参考的 E2E 帖子中提供的信息是正确的。 我们将更新 TRM、但我没有公布更改的时间表。 感谢您报告此问题!