This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:TMS320F28062:技术问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012500/tms320f28062-tms320f28062-technical-issues

器件型号:TMS320F28062

大家好、

您是否拥有 TMS320F28062的2级、3相、PFC 控制、技术文档或软件?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有采用 F28062的2L 三相 PFC。 我们有采用 F28379的3L 三相 PFC。 这是 TIDA-1606双向 PFC/逆变器。  

    Shamim