This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:USB 转 CAN 软件狗

Guru**** 2767775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011342/drv8301-69m-kit-usb-to-can-dongle

器件型号:DRV8301-69M-KIT

您好、TI、

我们在28069F MCU 中处理 CAN 模块、该模块支持 CAN-A、但对于次级 CAN 节点(CAN-B)、我们 选择了 PCAN 视图(峰值系统)。 这是 TI 团队建议的。

峰值系统提供的软件狗的成本略高。 您能建议一些支持系统的低成本 USB-CAN 软件狗。  

 

谢谢、

Vivishekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivishek、

      我只使用了 PEAK 和 KVASER 的工具。 我在网上进行了研究、找到了价格低至30美元的工具。 但是、我不确定这些工具是否也附带 GUI、或者您是否需要自行编写一些实用程序来传输/接收帧。 有多种工具可用。 我担心您需要对其进行研究并确定其适用性。 我很遗憾我不能在这方面有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Hareesh Janakiraman。