This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812-EP:请为 PN SM320F2812PGFMEP 提供器件标识

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009069/sm320f2812-ep-please-provide-device-marking-for-pn-sm320f2812pgfmep

器件型号:SM320F2812-EP

请提供器件标识,如 PN SM320F2812PGFMEP 的 IC 顶部所述。
标记将具有部件号、年份、晶圆代码等。

请找到以下示例,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavya、

    符号将如下所示(注"TI Bug "是指与上图所示的符号相同的德州仪器(TI)符号)。  ASCII 格式:

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    感谢相关回复。 您能确认什么是 G4吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    您能否确认以下符号是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavya、

    G4表示器件无铅。  这是一个较旧的符号、在许多较新的 C2000器件中都未使用、因为此时的假设是所有器件都是无铅的、而不是该器件何时出。

    图是正确的。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的宝贵支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    还需要一个帮助。  

    是否可以为  SM320F2812PGFMEP 提供当前数据代码和裸片修订代码?

    请澄清以下问题、

    1. 生产日期代码是唯一建议芯片版本的信息吗?  

    2. TI 是否会生成带有日期代码的 PCN 描述芯片更改/勘误表?

    3. 我们能否从指定生产日期代码的分销商处购买器件?

    如果您能提供任何帮助、我将不胜感激。

    感谢您的关注、

    Kavya Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavya、

    Matthew 在7月8日之前不在办公室。

    [引用 userid="453046" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009069/sm320f2812-ep-please-provide-device-marking-for-pn-sm320f2812pgfmep/3738816 #3738816"]1.  生产日期代码是否是唯一建议芯片版本的信息?  [/报价]

    您通常可以在勘误文档中找到最新的芯片(芯片)版本指示符。 设计问题通常由器件版本跟踪、因此我们可以在此处自然地更新信息。

    从最新勘误表中:

    您可以看到封装上打印了一个芯片修订代码(#)、并且还有一个修订 ID 寄存器被映射到 CPU 地址0x0883。

    [引用 userid="453046" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009069/sm320f2812-ep-please-provide-device-marking-for-pn-sm320f2812pgfmep/3738816 #3738816"]2.  TI 是否使用生产日期代码生成 PCN 描述裸片更改/勘误表?[/QUERP]

    是的、当 TI 对器件进行不兼容的更改时、会生成 PCN。

    [引用 userid="453046" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009069/sm320f2812-ep-please-provide-device-marking-for-pn-sm320f2812pgfmep/3738816 #3738816"]3.  我们能否从指定生产日期代码的分销商处购买器件?

    分销商独立于 TI 运营、因此由每个分销商负责支持此类请求。

    TI 通常使用与修订版本无关的可订购器件型号、并将按 FIFO 订单发货、而不会保留旧版本的库存。

    作为参考、修订版 G (0x0007)可追溯到2005年、因此您可能不需要担心订购特定修订版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tlee:

    感谢您的宝贵支持。

    我还需要一个帮助、

    在 勘误表中、他们提到了 TMS 器件的芯片版本代码。 它是否也适用于 SM320F2812PGFMEP 器件?

    2.如果是,SM320设备的最新版本代码是否为 G?

    3.如果否,请提供  SM320F2812PGFMEP 器件的裸片修订版代码。

    谢谢、此致、

    Kavya Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavya、

    您的问题似乎在 这个新主题中得到了解决。 我将关闭此主题。

    Tommy